This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP022415D:DCP022415D 的更高隔离电压产品?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP022415D, ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949920/dcp022415d-higher-isolation-voltage-product-of-dcp022415d

器件型号:DCP022415D
主题中讨论的其他器件: ISO124

大家好、团队、

我的客户正在寻找 DCP022415D 的更高隔离电压更新产品。

可以给我建议吗?

要求为 VIN=24Vdc、Vout=+/-15Vdc、Pout=2W (1W 可以正常工作)。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您正在寻找什么级别的隔离电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    客户基本上在寻找为 ISO124供电的配套隔离式电源。

    这意味着1500Vac。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的模块团队和讨论  

    请尽快回来。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    DCV01系列的额定闪存测试为1秒、电压为1.5kVrms。  

    它的额定连续电压不为1.5kVrms。

    我认为我们没有 任何具有1.5kVrms 连续额定值的器件。

    谢谢