This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB08-Q1:18A 持续直流电流

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB08-Q1, LM5060-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944352/tps1hb08-q1-18a-continuous-dc-current

器件型号:TPS1HB08-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060-Q1LM5060

大家好、

我希望驱动高达18A 的最大直流电流。

它看起来 TPS1HB08-Q1仅支持高达10A 的电流。

是否可以并行使用多个高侧驱动器?

还是具有外部 N-FET 的 LM5060-Q1类型也会起作用?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    我们目前没有支持18A 标称直流电流的器件。 我们也不建议并联较低导通电阻的器件、例如 TPS1HB08-Q1。 我将与 LM5060-Q1的相关应用工程师联系、以查看您的案例中是否可以使用此功能。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    是的、LM5060可以并行驱动多个 FET 并支持18A 负载。

    此致、Rakesh