This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:栅极驱动器和扩展频率

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950697/lm5156-q1-gate-driver-and-frequency-spread

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156

您好、专家、

LM5156正在对客户进行评估。 客户有两个问题。 您能帮我们解决这个问题吗? 谢谢。

1、栅极驱动器峰值电流为1.5A、这是否意味着灌电流和拉电流均为1.5A?

2.对于频谱扩展、它表明 DRSS 可以改善数据表中的 EMI。 它说、EMI 将在高频下得到改善。 但对于低频、它不能改善太多。 客户现在使用300kHz。 他们认为300kHz 是低频。 您能就此发表评论吗?

顺便说一下、对于频谱展频范围、我们能否通过 DT 引脚更改范围?

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5156。

    是的、拉电流和灌电流为1.5A。

    2.如果客户正在进行 EMI 测量、您能否发布? 与未启用 DRSS 相比、启用 DRSS 后的发射降低了多少? RT 引脚不能用于更改 DRSS 的系统配置。

    谢谢、

    Garrett