This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:5V 时的压降特性

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950636/lp2989-dropout-characteristics-for-5v

器件型号:LP2989

大家好、

我的客户想知道 LP2989-5V 型号的压降特性。
理想情况下、他希望查看以下5V 版本的图。

如果无法做到这一点、有人能否评论一下为 LP2989-5V 供电时是否会在50mA 下产生大约4.75V 的电压?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    LP2989-5V 是固定5V 选项、当输入电压=5V 且 Iload <50mA 时、LDO 处于压降状态、因此输出电压=输入电压-压降@Iload。  

    IOUT = 200mA 时、最大压降为200mV、因此是的、在5V 且小于50mA 的情况下、输出电压将高于4.75V。 但是、如果在压降中使用 LDO、则 LDO 无法对输入噪声进行滤波。  

    如果您设计的输出为4.75V、我建议您选择可调节选项、是的、您可以提供5V 电压来将输出驱动至4.75、然后 LDO 处于稳压状态。  

    此致、  
    Jason Song