请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS745 大家好、团队、
我们可以在 TPS745的数据表中找到 RJA=80.3C/W。
我认为大多数 TI 器件中的 RJA 应该根据 JEDEC 高 K 进行测量、但我还发现、从下面链接中的应用报告中可以看到、RJA 与 JEDEC 高 K 不同。
它描述了80.3C/W 与61.3C/W 的 JEDEC 高 K 不同 (请查看报告中的图7。)
是否有任何理由要对它们加以区分?
提前感谢。
S.Sawamoto