This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62864:支持3.1Vin 至3Vout?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62864, TPS62825, TPS62869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944557/tps62864-supports-3-1vin-to-3vout

器件型号:TPS62864
主题中讨论的其他器件: TPS62825TPS62869

大家好、

它是否在高达2A 的电流下支持3.1Vin 至3Vout?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    TPS62864可支持高达1.675V 的电压。

    如果您正在寻找2A 的这种类型的操作、您可能应该看看 TPS62825。

    或者您在此处选择 TPS62864有没有具体原因? 它是否与 I2C 通信相关?

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    我正在寻找0.4V 至3V 可调输出的解决方案。 我刚才看到 TPS6286x 可以支持0.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    您还可以查看 TPS62869、该器件采用相同的封装并提供0.2V 至3.35V 的不同输出电压范围。

    请告诉我!
    此致、


    Dorian