This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:原理图审阅

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19534Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947518/lm5145-schematic-review

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:CSD19534Q5A

你(们)好

请查看客户的原理图

 并附上计算器。

e2e.ti.com/.../201013_5F00_Main_5F00_Power_5F00_LM5145-Schematic.pdf

e2e.ti.com/.../201013_5F00_LM5145-Calculator-r12_2D00_7.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。

    原理图已更新。

    原理图更改:电容器 ESR 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉耽误您的回答。

    我们很快会回来。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    感谢您发送文件。 以下是一些注释:

    1. 对于输出电容器、1000uF 似乎过大、为什么这么高? 在300kHz (高 ESR 和 ESL)的开关频率下、它将提供极少的滤波。 此外、检查 ESR 是否随温度变化、因为这将影响补偿。
    2. 考虑在高侧使用5 x 6mm 的 FET、例如 CSD19534Q5A 100V NexFET、以在10A 负载下实现更好的热性能。
    3. 在25%占空比的情况下、对于低侧 FET、BSC117N08的 Rdson 有点高。
    4. SYNCIN 已经有一个20k 到 GND 的内部连接(如果需要、考虑添加一个上拉选项来启用 FPWM)。
    5. 考虑添加输入 EMI 滤波器(不确定是否需要 NTC 电阻器、大多数设计不包含这些电阻器)。

    此致、

    Tim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您重放。

    请查看修订后的信息。

    1. 客户目前已决定改为470uF。 使用470uF 是否有任何问题?

    2.更改为计算器推荐产品。

    高侧:BSC117N08NS5

    低侧:BSC037N08NS5

    3.更改为 BSC037N08NS5.(RDSon 3.7)

    4.它删除了20k 并将其填充为一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、Cho。 EVM 中还使用了这些80V Infineon FET。

    如果您需要进一步查看、请发送更新的快速启动文件和最新原理图。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我选择了错误的列。
    因此、我修改了重放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要有关审阅的进一步帮助、请告诉我。如果需要、请发送最新文件进行审阅(快速入门和原理图)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    客户决定继续进行电路板测试。

    我将完成该列、并再次询问您是否存在测试问题。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Cho。 我现在要关闭这个线程。

    此致、

    Tim