This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS767D3:TPS767D301#39额定功率和热成像

Guru**** 2511445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946580/tps767d3-tps767d301-s-power-rating-and-thermal-imformation

器件型号:TPS767D3

1.能否帮助我了解 TPS767D301数据表中下表中提到的额定功率。

  这些值是否是 TPS767D301内部两个 LDO 的功耗总和?

  否则、这些值是否是 TPS767D301内部每个 LDO 的功耗?

 


 

 2.您能帮我了解以下有关 TPS767D301的热性能信息吗?


 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongdae、

    该表介绍了 LDO 在给定条件下允许的最大功耗。 例如、对于没有气流的电路板、70C 的环境温度以及脚注中所述的参数、该器件在内部结温达到125C 之前的耗散功率最高仅为1.97W。

    2. RθJA 值可从耗散额定值表中得出。 (125C - 70C)/1.97W = 27.92C/W 对于其他参数、我需要运行仿真。 这可能需要两周的时间。 这是可以的吗?

    ~ Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

     

    感谢你的答复。

     

    您能告诉我数据表中提到的额定功率是 TPS767D301内部两个 LDO 的功耗之和吗?

    我希望你考虑下面的我的问题并对我作出答复。

     

    例如,TPS767D301的内部第一个 LDO 消耗1.054W,第二个 LDO 消耗1.042W。

    ℃LDO:TA_max = 125 μ A -(27.92 μ A/W x 1.054W)= 95.6 μ A

    ℃LDO:TA_max = 125 μ A -(27.92 μ A/W x 1.042W)= 95.9 μ A

    ℃、我认为对于这些每种功耗、我可以使用 TPS767D301、该功耗最高可达90 μ A。

    我弄错了吗?

    ℃您的℃、Ta_max 是否为66.48 μ V (= 125 μ V - 27.92 μ V/W x 2.096W)?

     

     

    如果您这样做、我希望在2周后收到其他热参数。 谢谢你。

     

    此致

    Seongade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongdae、

    是的、整个封装的功耗都是如此;因此它包括两个 LDO。

    对于您的示例、第二种方法是正确的:66.48C 将是本例中的最高环境温度。

    我将提交申请、并在两周内回复您。

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongdae、

    请参阅此器件的完整热参数。

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    27.7.

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    18.2.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    8.8.

    结果- psi JT (标准数据表值):

    1.3.

    结果- psi JB (标准数据表值):

    8.7.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    1.8

    此致、  

    Jason