This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:TLV62568DR 波特图问题

Guru**** 2513815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943480/tlv62568-tlv62568dr-bode-plot-question

器件型号:TLV62568

大家好、

我的客户在 CFF=6.8pF 时测量增益/相位性能、增益裕度和相位裕度可以通过测试

下面是它们的波特图结果、您能解释一下为什么在300k~400kHz 左右快速下降然后跳过波形?

这里有什么副作用吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我不确定相位图突然下降的原因。 测量过程中可能会注入外部噪声、从而导致不稳定的图形。 您可以向客户分享随附的应用手册、了解如何正确测量环路传递函数、以便他们可以重新检查设置。

    我看不到原理图有任何问题、尤其是对于6.8pF 前馈电容器、因为它应该在大多数应用中工作。

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../8738.snva364a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您还有其他问题吗? 否则、我将关闭此线程。

    谢谢你。

    此致、

    Excel