This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:TLV62565 OCP

Guru**** 2502395 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943107/tlv62565-tlv62565-ocp

器件型号:TLV62565

您好、先生、

请提供建议:

TLV62565的 OCP 电流阈值是多少?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    TLV62565采用谷值电流限制、在关断期间使用低侧 FET 监测电感器电流。 当电感器电流高于低侧 FET 峰值电流限值(ILIM、LS)时、关断时间将增加、直到低侧电流等于 ILIM、LS (典型值为1.7A)。 为了防止电感器饱和、该器件具有额外的高侧 FET 峰值电流限制(2.0A、典型值)。 达到 ILIM、HS 时、高侧 FET 会立即关断。

    有关谷值电流限制操作的详细说明、请查看以下链接。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。 要重新打开它、请随时发布您的问题。

    此致、

    Excel