This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:爬电距离确认

Guru**** 2391345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950692/tps7a4001-creepage-distance-confirmation

器件型号:TPS7A4001

你(们)好

芯片引脚焊盘之间的间隙仅为0.2mm、输入电压为100V。 是否存在任何爬电距离问题?

此致

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    请注意 Vin (引脚8)旁边的引脚6和7是如何 NC 的。 这样做是为了使高压线路与其他网络分离得更远。 客户只需要确保引脚6和7保持悬空。

    请考虑数据表中的下图:

    从引脚8焊盘边缘到最近的网引脚(引脚5)的距离为1.98mm -.45mm = 1.53mm。 使用在线计算器、100V 布线的外部层上的最小间距为0.6mm、因此很明显有足够的间距。  

    此致、

    Nick