This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV742P:压降电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950703/tlv742p-dropout-voltage

器件型号:TLV742P

您好!

数据表中未列出 Vout 为2V 或更低时的压降电压。

如果 Vin = Vout(nom)+ 0.5V 或2V (这是最大值),是否没有问题?

此致、

Hayakawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayakawa 您好、

    您是正确的、只要符合您列出的标准、您就有足够的余量来保持压降运行。

    谢谢、

    斯蒂芬