This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:状态引脚上拉电阻范围

Guru**** 2541480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950790/tps2121-status-pin-pull-up-resistance-range

器件型号:TPS2121

大家好、

我对优先级电源多路复用器还有另一个问题。 同样、它也考虑了特定引脚的功耗、以及其值的范围。

我注意到、在优先级配置中、IN1是交流推导出的直流电源、IN2是备用电池、当 IN2处于活动状态时、状态线路的输出为低电平。

这会产生问题、因为状态上拉的功耗将会耗尽电池。

建议运行条件下的 TPS2121规格表显示了 ST 引脚上拉的建议范围6K 至20K。 这是一段时间内的大量功耗。

现在、进一步在数据表中、ST 引脚泄漏的技术规格为-0.1至0.1uA 最小/最大值  

基于这种低泄漏电流、ST 引脚上拉6K 至20K 电阻范围有限的原因是什么。

在我看来、您应该能够使用100k 而不会出现任何问题。

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    ST 引脚是一个开漏引脚、因此建议采用更多功能、以确保当 ST 拉低时、大电流不会流入 ST 引脚。

    您可以在 ST 引脚上使用更大的电阻。 事实上、当我们在本技术文档中使用 ST 引脚进行迟滞时、我们使用1M 上拉至 PR1: https://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf