This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:实际电流限制是多少?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946770/lmr36520-what-is-the-real-current-limit

器件型号:LMR36520

您好!

LMR36520的数据表分别给出了三个电流限制、最小值、典型值和最大值、如图所示。 但是、电流限制意味着器件可提供的最大电流。 我想知道这三个不同的值是什么意思? 在进行新设计时、我应该遵循什么价值、为什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最小值、典型值和最大值的含义与数据表中的任何规格相同。

    该器件具有两个电流限制。  当峰值电感器电流达到 ISC 时、输出电压将下降、如所示  

    最大输出电流能力。  如果电流限值的谷值在下一个时钟周期之前未达到 ILS 限值、则

    频率将下降、直至达到此值。  该模式旨在防止电感器电流在短路期间发生跳动。

    电感器的额定值应至少为 ISC 的典型值。

    随附的文档将有助于澄清其中的一些概念。

    此外、随附的扩展表将允许您输入您的值以及电流限制、并将进行计算

    输出超出稳压范围之前的最大输出电流等

    在展板中:"峰值电流限制"= ISC、"谷值电流限制"= ILS

    谢谢

    e2e.ti.com/.../Ilimit_5F00_blog.docx

    e2e.ti.com/.../Buck_5F00_peak_5F00_valley_5F00_ilim_5F00_calc_5F00_revA0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的专业回复。

    我已经了解 ISC、ILS 限制和输出电流之间的关系。 虽然我不知道我应该为新设计选择哪种值、换句话说、我应该将哪种值带入文档字中显示的公式中。 例如、如果预期负载电流为3A、如果我设计 的最大值为 ISC 和 ILS 限制、则该器件可能满足要求、而如果我 设计 的最小值或典型值为 ISC 和 ILS 限制、 则该器件 将无法再满足负载要求、 这让我感到困惑。 我想知道的另一个问题是  :ISC 和 ILS 限制一对一 通信吗? 例如、最小 ISC 与最小 ILS 匹配。   是否存在这样的情况:最小 ISC 与单个器件的最大 ILS 限制相匹配。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    为了确定稳压器是否可以提供负载电流、您需要使用最小电流限制值。

    当您输入电流限制值时、我们提供的电子表格将为您计算最大负载电流  

    电子表格。

    高侧和低侧电流限制之间可能存在某种相关性;这取决于特定的器件。

    但是、电子表格可用于试验不同的值、以确保您选择的器件能够提供

    负载电流。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    由于我们 使用最小电流限制值 来确定稳压器是否能够提供负载电流、因此典型值和最大值的含义是什么。 换句话说、我何时会考虑这两个值。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最大值将用于确定电感器的额定电流。

    电感器的额定电流应接近电流限制值的最大值;但可以基于

    使电感器尺寸保持合理的典型值。

    此外、通过最大电流限制、您可以了解过载或短路期间的最大电流输出。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢你的答复。

    我想确认 断续模式的条件是否为:1. FB 电压< 0.4V;2.达到 ILS 限值。

    如果由于电感器电流纹波较大而未达到 ILS 限值、即使 FB 电压低于0.4V、也不会进入间断模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是当输出短路且电压降至0.4V 以下时、器件将进入间断模式。

    同时、ISC 和 ILS 限值都将跳闸。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电感器较小、纹波电流较大、则 ISC 会跳闸、而无法达到 ILS 限值、对吧?

      在这种情况下、当 VFB<0.4V 时、器件仍会进入间断模式吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的

    谢谢