This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:PowerPAD 连接

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950680/tps2660-powerpad-connection

器件型号:TPS2660

您好!

PowerPAD 是否与裸片的任何节点相连?

我的客户尝试评估客户在 EVM 上的浪涌测试、并更换 IC。

然后、很难将 PowerPAD 与相应的板连接。

如果 PowerPAD 未与芯片的节点连接、我认为 PowerPAD 连接不会影响测试结果


此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    PowerPAD 必须连接到 PCB 平面以实现散热并支持持续负载电流。

    内部 PowerPAD 和 RTN 通过裸片连接材料进行连接、裸片连接材料可提供几欧姆的阻抗。

    此致、Rakesh