This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:施加仅2A 的负载时的压降。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945727/bq77915-voltage-drop-when-applied-a-load-of-just-2a

器件型号:BQ77915

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_BQ77915.pdf

您好!  

我们设计了该电路并为其制造了 PCB。 我们在焊接了全部四个 BQ7791500 IC 的情况下开始测试电路、并面临以下问题。  

问题1: IC2的电阻器在电池端加热。

问题2:DSG 引脚未提供足够的电压来驱动 MOSFET。 我们仅从 BQ77915 IC 的 DSG 引脚获得0.4V 的电压。  

问题3:当我们对该特定电路施加负载时、假设负载为2A。 电压从58V 降至0V。  

注意:电路设计用于处理25A 的连续电流和50A 的峰值电流。   

我们选择 了此 MOSFET IPB054N08N3GATMA1。  

我们已经测试过这是去焊 IC1、IC2、IC3。 即使在施加2A 负载后、电压也会降至0V。  

请帮助我们解决这些问题。 我们是毫无头绪的。

此致、  

Jagannathan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagannathan、

    首先、如果不使用外部 FET 进行电池平衡、我建议将 Rin 值更改为33欧姆、将 Cin 值更改为1uF。 另一个建议是让 LPWR 引脚在底部器件上保持悬空。 此外、您似乎已经为4S 系统配置了 CCFG 引脚、但正在使用5S。  

    我强烈建议遵循本 应用手册和 数据表中列出的配置。 请仔细检查您的所有系统连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn Hinkle、  

    感谢您的设计建议。 我实现了相同的功能。 现在、我在 DSG MOSFET 开关方面面临另一个问题。   

    当对电池组施加空载时、DSG 引脚上的电压为+12.54V、当我施加负载时、DSG 引脚上的电压会持续下降、直至 MOSFET 关断。 MOSFET 会加热、因此 MOSFET 的栅极和源极引脚会短路。 请帮助我处理这个问题、我们对此感到困惑。   

    注意:原理图与上述共享的原理图相同。  

    截止电流:40A  

    分流电阻值:1.5m Ω  

    使用的 MOSFET:CSD19536KTTT  

    电池组的电压:65V   

     

    此致、  

    Jagan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

    对于使用多个 FET、我建议查看 此应用手册

    这适用于另一个器件、但功能应相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、  

    我们最初针对4S 配置测试了此原理图。 当我们尝试堆叠至8S 配置时、我们在 IC 的 DSG 引脚上获得0V。 我们遵循了数据表和应用手册中介绍的所有规则来进行堆叠。 但是、我们仍然无法打开8S 配置的 MOSFET。 请帮帮我们。  

    注意:CHG MOSFET 栅极引脚处的电压为16V。  

    此致、  

    Jagan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

    如果 DSG 引脚上有0V、则表示器件处于某种故障状态。 由于 CHG 引脚为高电平、我们知道它必须是 CTRD 故障或 UV。 请检查以确保 CTRD 引脚上的电压为0V、VCX 引脚上的电压为0V、以确保电芯未处于电压过低状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:  

    我已经检查了 CTRD 引脚上的电压、并且电压为0V。 无电池处于欠压状态。 已检查 OW 故障、但也没有发现任何问题。 尽管如此、DSG 引脚在我们测量它时会投得0V。 已检查数据表中的所有其他故障。 还有其他可能吗?  

    此致、  

    Jagan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

    我建议检查数据表的表9-5中列出的所有条件。 此外、确保测试器件引脚上的值、而不是其连接到的元件上的值。