e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_BQ77915.pdf
您好!
我们设计了该电路并为其制造了 PCB。 我们在焊接了全部四个 BQ7791500 IC 的情况下开始测试电路、并面临以下问题。
问题1: IC2的电阻器在电池端加热。
问题2:DSG 引脚未提供足够的电压来驱动 MOSFET。 我们仅从 BQ77915 IC 的 DSG 引脚获得0.4V 的电压。
问题3:当我们对该特定电路施加负载时、假设负载为2A。 电压从58V 降至0V。
注意:电路设计用于处理25A 的连续电流和50A 的峰值电流。
我们选择 了此 MOSFET IPB054N08N3GATMA1。
我们已经测试过这是去焊 IC1、IC2、IC3。 即使在施加2A 负载后、电压也会降至0V。
请帮助我们解决这些问题。 我们是毫无头绪的。
此致、
Jagannathan S