This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:软启动电路

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943282/lm5069-softstart-circuit

器件型号:LM5069

客户实施 了如下 dV/dt 启动 电路。 但是、当产品对具有500V 8u/20us 的24V 输入电源轨执行浪涌测试时。 PGD 可由 LM5069的 UV/OV 阈值轻松进行故障触发。

如果 dV/dt 启动电路被移除、问题就会消失。 您能评论一下解决此问题的解决方法是什么? 非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     在500V 8u/20us 浪涌测试期间、LM5069的 Vin 上观察到的最大电压是多少?  

    您能否检查在 OVLO 引脚上添加滤波器电容器(1uF)是否有帮助?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是否有更新?

    此致、Rakesh