This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:WEBENCH 中的 RCF 电阻值与数据表

Guru**** 2522730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950775/tpsm82810-rcf-resistor-value-in-webench-vs-datasheet

器件型号:TPSM82810

大家好、  

我正在使用 TPSM82810并尝试为我的设计配置 WEBENCH。 根据数据表、我可以看到设置 COMP_FSET 电阻器以设置补偿的三个选项、但无论我在 WEBENCH 中将电源供应给什么、RCF 电阻器值都不会改变。  

我将电源用于两个电源轨:

3.3V 至1.8V @ 3.0安培

3.3V 至0.9V @ 4.0安培

WEBENCH 模型是否不正确? 我应该根据 WEBENCH 将 RCF 电阻器保持在10K = 1.8MHz Fsw、还是应该调整这些值?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    是的、您可以在所有设计中使用相同的电阻器。 您认为电阻器应该针对不同的输出电压进行更改是否有原因?   

    如果您想使用不同的补偿设置或频率、可以在配置选项的左侧调整设计。