数据表第19~20页介绍了开路负载检测和外部15kΩ Ω 上拉。
当无~条件(尽管连接 LED 以获得较小的电源电流)并且将15kΩ Ω 上拉电阻器添加到 IN OUT 时、Vout 在 EN:OFF 状态上浮动高达4V。
删除了不是 Vout 浮动(0V)的15kΩ Ω 上拉条件。
请告诉我 Vout 向上浮动和测量的原因。
当有可能达到空载条件时、是否需要连接上拉电阻器、对吗?
外部元件如下;
器件型号:TPS27S100APWR
输入电压和输出电压:24V
Cin:100nF 和2200pF
COUT:22nF
EN:具有10kΩ Ω 下拉电阻的外部输入
ILIM:1A 和4A (两种情况)
DIAG_EN:GND (未使用)
/FLT:NC (未使用)
IN~OUT:15kΩ Pullup
※电源开/关波形附在下面、CH1:EN 和 CH2:Vout
此致、
Satoshi