This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:使用 MCU 读/写.srec 文件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950750/bq78350-r2-device-fw-srec-file-read-write-with-mcu

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIO

大家好、

我正在研发 BQ78350电池电量监测计产品。 我使用“bqStudio”将.srec 文件写入“BQ78350-R2”IC,然后使用“bqStudio”从同一 IC 中读取.srec 文件。

打开 后、使用记事本读写.srec 文件、但.srec 文件彼此不同。 它们相似但不完全相同。

  • 这是否是预期的情况? 如果是,这些不同字节的含义是什么? 如果不是、是什么原因导致了问题、 您建议使用什么 来解决此 问题?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mett、

    我认为您观察到的是 srec 的不同格式。 它们包含相同的数据、但每行的字节数不同。 出于某种原因、从 TI.com 下载的文件的格式与 BQStudio 导出 srec 的方式不同。 不过、这两种方法都会导致将相同的数据加载到器件存储器中。

    您可以通过将导出的 srec 加载到器件、然后从器件中再次读取 srec 来验证这一点。 得到的结果应该与第一次读取的结果相同。

    此致、

    Matt