This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:TPS61240提高输出电压...

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950734/tps61240-tps61240-increasing-output-voltage

器件型号:TPS61240

仅为了确认反馈电阻器的容差:

报价:内部反馈电阻器为 R1=724k、R2=228K、基准电压为 VREF=1.2V。 但电阻器的变化为+-14%

电阻器的绝对容差为+/- 14%、但 R2/(R2+R1)的商几乎是恒定的? R2/(R2+R1)= 228k/(228k+724k)= 0.239

输出电压* 0.239 = UREF --> 5V *0.239 V = 1.2V。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    您的理解是正确的。