请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61240 仅为了确认反馈电阻器的容差:
报价:内部反馈电阻器为 R1=724k、R2=228K、基准电压为 VREF=1.2V。 但电阻器的变化为+-14%
电阻器的绝对容差为+/- 14%、但 R2/(R2+R1)的商几乎是恒定的? R2/(R2+R1)= 228k/(228k+724k)= 0.239
输出电压* 0.239 = UREF --> 5V *0.239 V = 1.2V。
此致