This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:TPS55330效率

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943566/tps55330-tps55330-efficiency

器件型号:TPS55330

您好!

是否有人在升压转换器中将此芯片的效率图降至1mA?

谢谢、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    只需让您知道专家已不在办公室。 请允许我们在下周回复。 感谢您的善意理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    在 fsw=300kHz 时、我只有5VIN/8Vo 效率。

    eff = 86.1%、负载电流为10mA;

    eff = 48.3%、负载电流为1mA;

    当工作频率高于时、效率将低于上述值。

    现在、我们的 PHX 团队支持该部件。  如果您需要其他数据、它们可能会在有时间时为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helen。

    您是否有反激式配置的建议图来产生170v 或 DO、以及效率图中的大约2mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noi、

    我们的 PHX 团队专家 将帮助回答您的问题、他们非常熟悉反激式设计。