This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:适用于蓝牙低耗能的最高效升压芯片

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61225, TPS61098, TPS610981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942353/tps610981-most-efficient-boost-chip-for-bluetooth-low-energy

器件型号:TPS610981
主题中讨论的其他器件:TLV61225TPS61098

我正在查看 TPS610985X 系列芯片、并且在确定哪种芯片最适合使用方面遇到了一些困难。 我的平均负载电流约为20uA、峰值电流为10mA。 我使用单节 AA 电池运行电路板、希望使其尽可能长的运行时间(低至电池电量耗尽)、因此在0.7至0.8电压范围内的某个位置是不错的。 由于我的输入电压如此低、因此我不需要 LDO、因此可以禁用 LDO 以节省更多能源。 TPS610985X 系列中的哪种芯片最适合这种情况? 我已经尝试过 TLV61225、但它在低输入电压电平下的电流消耗似乎太高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide:

    您需要什么输出电压? 它是单通道、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单通道、蓝牙芯片可接受1.7-3.6V 的电压。 但是、我将使用低功耗、蓝牙芯片在较高电压下运行时消耗的功率较低、因此3伏或3.3伏是理想选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide:

    很抱歉、我没有电脑就不在办公室了。 您可以自行搜索 E2E 中有关"TPS61098"的信息吗? 我更希望我支持一个类似的帖子、并提供一些数据。 它应该对您有所帮助。

    您也可以等待我下周回来。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide:

    感谢您的等待。 请查看此帖子中的详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您发送了帖子链接、我认为您忘记了将链接附加到帖子。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、抱歉、我的错。 以下是 LDO 或开关功能下的效率:

    e2e.ti.com/.../3471152

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是低输入电压的一些数据:

    TPS610981测试、MODE =低电平

    NFC -输出电流 uA NFC -温度 NFC -输入电压   NFC -输出电压   效率
    10. 25 0.7. 3.3. 78.0724
    100 25 0.7. 3.3. 80.425
    10、000 25 0.7. 3.3. 86.2406
    10. 25 10. 3.3. 81.3986
    100 25 10. 3.3. 84.4863
    10、000 25 10. 3.3. 88.1989.