This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3103:工作温度检查

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944022/tps3103-operating-temperature-check

器件型号:TPS3103

大家好、

我的℃℃注意到 TPS31xx 系列的工作温度范围为-40 ̊ C 至125 ̊ C。 但在封装 ℃部分、TPS31xx℃的所有运算温度为-40 ̊ C 至85 ̊ C。

他们想知道应该参考哪一个? 为什么这两个位置之间存在差异? 我还附上下面的屏幕截图。

此致、

戴斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    感谢您提请我们注意这一点。  请给我几天时间来研究这个问题。   

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我收到了一些有关 TPS3103温度规格的信息。  数据表正确地说明了封装信息部分中的工作温度为-40°C 至85°C。  从修订历史记录中、并非所有规格都在高达+125C 的温度下进行了测试。  

    根据我收到的信息、客户应使用-40C 至+85C 作为参考。  如果客户希望使用 TPS3103至+125C、则仅应参考标记为-40C 至+125C 的规格。  所有其他规格仅以-40C 至+85C 为基准。

    谢谢、

    本