This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4120:输出电容器 ESR

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4120, PMP21629, REF3112, ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944124/lm4120-output-capacitor-esr

器件型号:LM4120
主题中讨论的其他器件: PMP21629REF3112ADC128S102

您好!

我已为 我的应用选择了 LM4120、我对输出电容器 ESR 有疑问。

该器件的数据表规定如下:

    

 PMP21629参考设计使用 Murata 生产的0.047uF GRM155R71E473KA88D 电容器、其 ESR 特性如下图所示。

(请参阅  https://www.murata.com/support/faqs/products/capacitor/mlcc/char/0016上的 Murata SimSurfing 工具)

Ω LM4120 Ω 说明书、此器件选择是否正确建议"这些电容器的 ESR 通常约为0.1 μ F 至0.5 μ F。 可以容忍更小的 ESR、但不能容忍更大的 ESR。"?

应考虑哪个频率范围?

提前感谢。

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新发送损坏的附件

    1) 1)来自 LM4120数据表的 ESR 信息

    2) GRM155R71E473KA88D ESR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    大多数情况下、所需的频率处于此类应用的谐振点、因为这是最坏的情况。

    LM4120在 Ω 0.1 μ F 至0.5 μ F 的 ESR Ω 下可保持稳定。 我建议使用 MLCC 或 MLCC + 0.1 ESR 电阻器。

    我会远离具有高内部 ESR 的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marcoo

    我没有得到 什么是 GRM155R71E473KA88D (TI PMP21629 参考设计中使用的 MLCC 电容器)如何满足 ESR 要求、因为我不知道 LM4120等电压基准的谐振点是什么(希望大于100kHz)?

    谢谢、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    数据表提到可以容忍较小的 ESR。 对于此 TI 设计、LM4120可与该电容器+寄生电阻配合使用。

    我仍然建议添加 ESR 以满足数据表标准。

    您使用 LM4120的动机是什么?

    这是一款可靠的器件、但对于需要更大输出电容器的设计、电容器限制可能会受到限制。

    您是否考虑过建议使用 REF3112以获得更好的性能、并且不必处理电容器的 ESR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    很好。 实际上 、ADC128S102参考设计使用 LM4120。 我  还将介绍 REF3112。

    谢谢、

    维克多