This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713 Linux 内核驱动程序

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ24190, BQ24257, BQ25890, BQ24735, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944029/bq25713-bq25713-linux-kernel-driver

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ24190、 BQ24257、 BQ25890、 BQ24735、 BQ25790

我注意到、BQ25713似乎没有 Linux 内核驱动程序、但 充电器器件还有几个其他驱动程序

bq2415x_charger.c
bq24190_charger.c
bq24257_charger.c
bq24735-charger.c
bq2515x_charger.c
bq25890_charger.c

如果我要对其中一个进行调整以控制 BQ25713、这一个可能是功能最相似的

我最初的想法是、BQ24735可能是一个起点、与 规格相似 、SMBus 和 I2C 应该可互换、但这不是很近的评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C:

      让我检查一下 BQ25713 Linux 内核驱动程序的可用性/状态、并在今天结束前返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C、

    遗憾的是、我们目前没有公开提供用于 BQ25713的 Linux 驱动程序。 我们目前正在对 BQ25790的驱动程序进行升级、该驱动程序可通过以下链接获取:

    BQ25790是一款具有集成功率 FET 的降压/升压充电器、而 BQ25713是具有外部 FET 的降压/升压充电控制器。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo