This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:关于变压器产生的音频噪声

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941797/ucc28780-about-audio-noise-from-transformers

器件型号:UCC28780

我正在使用 UCC28780为200W 峰值(平均30W)音频放大器开发紧凑、高效的电源。 (使用 SI-FET)
我们目前正在评估原型。
有一个问题我很担心,我想考虑采取有效的对策。
我创建的电源产生强烈的噪声(变压器)。
我认为原因是从 LPM 切换到 ABM 时产生的峰值电流很大。
电路调优通过参考 TI 提供的 Excel 工具和数据表进行设置。
是否有办法抑制该噪声?
变压器已经被清漆了。

默认情况下、Rbur1为200kΩ Ω、Rbur2为47kΩ Ω、但当 Rbur2降至24kΩ Ω 时、瞬态峰值电流显著降低、噪声也降低。 这种极端的环境是否会产生副作用?
如果还有其他好方法、请告诉我。

此外、这次我在布局中犯了一个大错误。
接地层直接位于 Vs、RDM 和 RTZ 引脚下方。
(整个 IC 安装在坚固的 GND 平面上)
到目前为止、我们尚未发现任何主要问题、但是否存在致命问题?

此外、尽管应用手册中说明了 CS 引脚的 LPF 电容器最高可达330pF、但目前使用的电容约为10pF。 (我指的是评估板和 Excel 工具)
反馈关系使用基于工具的值、但增大电容器的电容是否会对该问题产生积极影响?

B.R.Tak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过调整 Rbur1和 Rbur2来改变 VCST (BUR)阈值、这就是转换器进入突发模式的地方。  通过降低它、您将在进入突发模式时扩展变频器的 AAM 范围、降低峰值、并减少存储在变压器中的1/2LI^2、因此我认为这是正常的

    在这里、我将评估具有不同负载和输入电压以及大信号瞬变的设计、以确保其稳定。

    如果接地层直接位于 VS、RDM 和 RTZ 引脚下方、我认为您不会犯错。  您需要确保 RVS1和 RVS2连接尽可能靠近 VS 引脚、短走线会降低电感、走线充当天线。  数据表确实提供了更多布局指南、可能值得回顾。

    对于低通滤波器中的 CS 滤波、您不希望对引脚进行过滤波。  我通常将极点设置为最大开关频率的至少10倍。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike

    感谢您的建议。
    通过调整 Rbur1和 Rbur2、我可以调整可闻带噪声、使其不会打扰我。 我想通过降低峰值电流来降低噪声、即使我牺牲了一些功效。 更改设置以扩展 AAM 范围、尽管它与应用手册的建议设置值不同。
    是否可以认为即使设置值可以自由更改也没有副作用?
    (当然、我们将在各种负载条件和输入电压条件下进行验证)

    我知道接地平面没有特殊问题。
    我很担心、因为数据表中说我应该避开接地层、但我将 RVS 电阻器放置在尽可能靠近 IC 引脚的位置。 到目前为止、没有故障。 相反、我认为将其放置在接地平面上更稳定、但这是错误的吗?

    还感谢您提供有关设置低通滤波器的建议。
    非常有帮助。

    我将尝试进一步降低突发阈值、以查看噪声是否更小。 如果此方法不是问题、则此问题将关闭。

    B.R. 德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴我的建议能帮助解决您遇到的问题。 如果您已决定您选择的新 AM 范围比正常数据中推荐的范围更适合您  但是 、我建议您通过生产测试、大信号线路和负载瞬态以及足够大的样本进行验证、以确保没有任何问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。
    我们目前正在各种条件下进行验证。
    目前没有问题。

    此外、如果我有新问题、我将再次发布。

    B.R. 德