This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62205:TPS62205稳定性和效率

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62205, TPS62240, TPS62808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948729/tps62205-tps62205-stability-and-efficiency

器件型号:TPS62205
主题中讨论的其他器件: TPS62240TPS62808

大家好、

我正在寻找有关 TPS62205稳压器稳定性(例如稳定性波特图)和效率的任何信息。 我尝试使用 TINA TI 仿真、但它没有太大帮助。
使用的电路为:

请提供任何信息、

此致、

Serhii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Serhii、

    我们在 TPS62205上没有效率数据或波特图测量结果。 您可能希望考虑价格 更具竞争力的较新器件。  TPS62240 (2.25MHz 固定频率)或 TPS62808 (DCS 控制)可满足您的要求。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Serhii、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、

    感谢您的反馈。 遗憾的是、我们已经在设计中使用 IC、我正在寻找用于设计验证过程的信息。

    此致、

    Serhii