This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:当输入电压大约为5-5.5V 时、LM3643 OVP 问题。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950631/lm3643-lm3643-ovp-question-when-vin-is-about-5-5-5v

器件型号:LM3643

大家好、团队成员

LM3643数据表显示、建议的输入电压范围为2.5V 至5.5V。  但数据表还显示、它具有5V (ON 阈值=5V、OFF 阈值=4.88V)的 OVP 功能。 这意味着如果我们为输入电压使用5V 或5.2V,它将触发 OVP?

我们的客户更愿意检查他们是否可以使用 Vin=5V 进行正常操作。 您能帮您检查并提供建议吗?

谢谢。

毛利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GW,

      电源电压为5V、OVP 指的是输出侧、而不是电源电压。


    BR

    肖恩