This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:设置输入和使能信号之间的延迟

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943958/lm5106-delay-between-setting-input-and-enable-signal

器件型号:LM5106

您好!

我们看到启用 LM5106 MOSFET 驱动器芯片时出现问题。 不确定发生了什么错误。 有疑问

这是我们在 AHB 电路中用于设置输入和启用驱动器的指令序列

GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0 = 1;//输入 AHB 的一个 ARM
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO1 = 1;// AHB 的另一个 ARM 的输入

//此处需要延迟?

GpioDataRegs.GPBSET.BIO58 = 1;//启用 AHB 的第一个 ARM
GpioDataRegs.GPBSET.BIO59 = 1;//启用 AHB 的另一个 ARM

驱动 LM 5106的处理器以200MHz 的频率运行、因此设置输入和设置使能之间的延迟约为5nS。 这是否太"快"? 设置输入和启用驱动程序之间是否需要延迟? 5106的各种传播延迟远高于5nS。

感谢任何指示。

谢谢。 Bhaktha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhaktha、您好!

    感谢您的联系。

    IC 可通过 IN 引脚上的 PWM 信号运行、并通过将输出引脚(HO 和 LO)拉为低电平来使用 EN 引脚禁用待机模式下的驱动器。

    我已经查看了数据表、没有特定要求延迟输入和 EN 信号。 使用100k Ω 死区时间电阻器时、您应该期望数据表第6.6节中指定的传播延迟值、因此、您可以分享5ns 传播延迟要求的来源以及所指的传播延迟吗? 进入 LO/HO? EN 到 LO/HO?

    您还能确认您的开关频率吗? 我提出的原因是、根据负载、栅极驱动电压、我对 IC 以200MHz 开关频率运行存在严重的问题。   

    如果可用、您能否分享您的原理图以及您正尝试实现的目标?   

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马马马杜

    感谢您在周末的响应。 非常感谢。 我们看到的问题还有其他一些根本原因。 我们修复了这个问题、并克服了这个障碍。

    谢谢。 Bhaktha