This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:用于电池供电设备的1.8V 和1.0V 降压稳压器

Guru**** 2815085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62825, TPSM82822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949829/tps62825-1-8-and-1-0v-step-down-regulators-for-battery-powered-device

器件型号:TPS62825
主题中讨论的其他器件: TPSM82822
我们正在研究 TI 降压稳压器、希望您提出以下建议:
-蓄电池输入 V:2.75 - 5.5或6V、  
-输出:1.8和1.0V、每个电流为1至2安
-适用于工业便携式手持设备。 需要更高的温度、寿命为5年、外壳内部环境温度:-5至85°C。
小尺寸和高可靠性、  
我们了解了 TI: TPS6282518DMQ (1.8V)和 TPS62825DMQ)与 r1.0V 输出之间的关系。 您对这两项建议以及其他建议有何看法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们访问 Mouser.com、发现 TI 有许多1.0V 稳压器、我们非常希望 TI 能为这个应用提供建议。  
    同样、对于小型电池供电的手持式器件、此类器件使用2.6-4.35V 单节电池作为输入。 我们希望看到更高的输入电压。 1.0V 和1.8V 仅用于 FPGA 内核电源。
    我们还会打开一个模块(包括电感器)。 再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS62825看起来非常适合您的应用(2.6V-4.35V 至1.0V/1.8V 转换)。 解决方案尺寸可小至31mm2。

    对于模块解决方案、TPSM82822也可以满足您的要求、解决方案尺寸为29mm2。 请参阅以下数据表的链接。

    您提到您正在寻找具有更高输入电压的解决方案。 新的输入电压范围是多少?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel