This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:OCP 和 OVP

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949251/tlv62569a-ocp-and-ovp

器件型号:TLV62569A

您好,

我看到此芯片具有过流保护功能、但不确定该功能是否会自动恢复、如果电流负载恢复到正常水平。  您会再次确认吗?

同时、该芯片似乎没有过压保护功能、对吧?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    该器件具有开关电流限制、可在短路或过载情况下保护自身和负载。 在异常情况(短路或 OCP)期间、器件以恒定电流模式运行、如果结温达到 TJSD (典型值150摄氏度)、则器件将关断。 一旦 Tj 下降到低于 TJSD (下降)、它将恢复。

    你是对的。 该器件没有过压保护。

    此致、

    Excel

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel