This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:优化的布局

Guru**** 2389440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946478/tlv62568a-optimized-layout

器件型号:TLV62568A

以下是客户的布局图和数据表建议、RD 想知道哪一个更适合布局优化?

哪一个对纹波/噪声性能更好、原因是什么? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    与客户的布局相比、TI 的参考布局更好。 请参阅以下详细信息。

    第一。 禁止将 SW 引脚走线放置在 IC 下方、因为它会产生高开关脉冲、当器件靠近 IC 时、这些脉冲会影响器件信号引脚的功能。

    2。 在电流布局中、VIN 引脚未连接 到输入电容器。 他们打算如何连接它? 过孔? 在这种情况下、需要向下推输出电感器以为过孔留出空间、从而 增加  SW 引脚和输出电感器之间的迹线寄生电感(建议尽可能短的连接)。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们是否可以将此问题视为已解决?

    感谢您的建议。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    此致、

    Excel