This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:5V 输出不工作。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941326/tps23753a-5-volt-output-not-working

器件型号:TPS23753A

我将在 TPS23753A 设计中使用 POE 电路的参考设计。 我似乎无法获得我的5V 输出。 我正在将48伏电压输入初级电路、但在输出端可以看到0.9V 电压。 有什么建议吗?

Dorrise2e.ti.com/.../LMBR_5F00_8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 VDD_RTN、VC、GATE 和 Vout 的启动波形?

    此外、负载是多少? 谢谢你

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我几天内没有听到你的声音。 您对此帖子是否有任何更新? 我希望确保您的项目设置成功、但如果听不到您的反馈、我将关闭此主题。 请随时在此处或在新的 E2E 帖子上发帖以继续对话。 谢谢你  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师