This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ21701:使用什么电容器来替代过时的 GRM216R71E332KA01D?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944041/webench-tools-lmz21701-what-capacitor-to-use-to-replace-obsolete-grm216r71e332ka01d

器件型号:LMZ21701

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 为基于 LMZ21701的降压转换器设计、该转换器需要 Murata GRM216R71E332KA01D 3.3nF 1.0m Ω ESR 25V IRMS 0.0A 0805 (IN) X7R 电容器。 此器件已停产、至少部分分销商不提供此器件。 我正在尝试确定要用哪个部件替换它。 我注意到、一些可能的替代产品(例如 Yaego CC0805KRX7R8BB332和本系列中的 OTC)在工作频率(2.537MHz)下具有较低的 ESR 或较小的尺寸。 我只是想尽可能降低 ESR、还是需要在生产的设计文档中指定 ESR、这一点很重要? 使用较小的替换件是否有任何问题? 具体而言、我正在尝试在以下四个 Yaego 器件之间进行选择:CC0201KRX7R8BB332 CC0402KRX7R8BB332 CC0603KRX7R8BB332 CC0805KRX7R8BB332。 它们的尺寸为0201、0402、0603和0804 (IN)、并且 ESR 减小。 其中一个是否起作用、哪一个最合适? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想随附建议的替换电容器的数据表和生成的设计 PDF、但我看不到如何执行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我无法连接所生产的设计、以下是设计参数: 6-15Vin 1A 3.8Vout 在所生产的设计中需要使用的外部组件包括: C3216X6S1V106K160AC 系列= X6S 电容= 10.0 uF ESR = 2.229 m Ω VDC= 35.0 V IRMS = 4.8593 A 3 C0805C106K8PACTU 系列= X5R 电容= 10.0 uF ESR = 3.0 mVDC = 10.0 V IRMS = 11.43 A 3 GRM71E332K= 1.0 mR 系列= 1.0 mA RC1000 V 01.0m Ω ? 电阻= 180.0千欧 功率= 100.0 mW 容差= 1.0% RC0201FR-07681KL 系列=? 电阻= 681.0k Ω 功率= 50.0mW 容差= 1.0% 1 LMZ21701SILR 开关1.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设对于这个3300pF、您是指 SS (软启动)电容器。

    在这种情况  下、ESR 并不是很重要、只需确保选择 X7R 或 X5R 电容器、并且具有足够高的额定电压、以限制直流电压偏置对有效电容的影响。

    此致