This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A10:TPS7A10 VBias

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950600/tps7a10-tps7a10-vbias

器件型号:TPS7A10

尊敬的团队

美好的一天!

我们的客户希望在  其电路 中使用 TPS7A10,VIN 3.3V VOUT=1.8V IOUT=200mA,他们希望确认是否可以将 Vbias 和 Vin 连接在一起。

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队

    你好!

    我已经检查过 EVM 板,它在 VIN 和 Vbias 之间有跳线,我认为它是可以的

    此致

    Leon.Liu