This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:芯片需要电池才能工作?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950504/bq25606-chip-requires-battery-to-work

器件型号:BQ25606

1-我使用的是带12V 输入的 BQ25606。 当一个已充电电池被连接至 BATT 时、此芯片工作正常、生成一个3.6V 输出、但是当一个电池电量耗尽或者没有电池时、它不生成输出电压。 电池应该在那里工作的原因是什么?

ICHG 的电阻器为680欧姆、ILIM 的电阻器为166欧姆。

2 -我使用以下公式计算上述电阻器。 以下内容是否正确? 如果不是、正确的公式是什么?

I-ILIM=355/R-ILIM

I-chg=615 / Rchg

谢谢你