This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:BQ25890H 使用 REGN LDO 馈送外部电路

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950339/bq25890h-bq25890h-feeding-external-circuits-using-the-regn-ldo

器件型号:BQ25890H

尊敬的所有人:

在我看来、应该可以使用 BQ25890H REGN LDO 为外部电路供电。 有人可以确认这一点吗?

数据表中提到了一些 REGN LDO 测试条件、如 Vbus=5V Iregn=20mA。 Iregn=20mA 意味着什么? 这是从引脚汲取的测试负载电流、还是包括内部电路汲取的电流? 换言之、如果可以使用 REGN LDO 为外部电路供电、该引脚允许的最大电流是多少?

非常感谢您的帮助、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    REGN LDO 是充电器的内部电源。 不建议将任何负载连接到 REGN 引脚。 µF 将一个4.7 μ F (10V 额定电压)陶瓷电容器从 REGN 连接到模拟 GND。

    谢谢、