This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:我们遇到了电源问题

Guru**** 2521580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949943/lm5060-q1-we-have-power-problem

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

你(们)好


lm5060施加电路、IC 烧毁


操作顺序

输入电压24V

2.打开->关闭

3. IC 烧毁(有烟雾)


需要添加电路保护?

 

 

e2e.ti.com/.../waton_5F00_lm5060.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    故障是否在关闭期间发生?

    LM5060输出端的电容是多少?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh

    故障是否在关闭期间发生?

     ->  发生了导通(冒烟)

        我想它在关闭时会中断、在我再次打开时会冒烟

     

     LM5060输出端的电容是多少 ?

    ->  在 lm5060输出级没有电容器、

       它直接连接到直流/直流转换器。

       
       直流/直 流转换器规格

        WRA2412S-3WR2 (MORNSUN)

       WRB2405S-3WR2 (MORNSUN)

     


       当同一电路的输入电压为9V 时、不会出现问题。

     

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    感谢您提供详细信息

    您能否在开启和关闭事件期间共享测试波形。 测试波形中包括 Vin、Vout、栅极、FET 电流。

    此致、Rakesh