This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于短路电流检测的电流感应放大器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA281, INA293, INA290, INA149, OPA192, OPA377, OPA325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948463/current-sensing-amplifier-for-short-circuit-current-detection

主题中讨论的其他器件:INA281、 INA293、 INA290、 INA149、 OPA192、 OPA377、 OPA325

你(们)好

我正在处理电池应用(0至100Vdc)、并使用分流方法测量充电/放电100A 电流。 现在、我要介绍电源开关的短路检测和保护。 几微秒内允许的短路电流为~400A。 请建议如何检测 小于10uS 的电流。

谢谢

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。  当您想要检测短路时、我希望您的电流监控器将使用高侧配置。  因此、该器件需要能够承受100V 的电压、从而显著降低了我们产品系列中的选项。  幸运的是、我们有两个器件可以覆盖0V 的上限和下限。  这些是 INA281和 INA293 (也提供汽车 Q1选项)。 这两种器件的压摆率均为2.5V/μ s、µs、这两种器件都应能够以足够快的速度使其输出上升、从而使快速比较器或10µs μ s 内的其他截止电路跳闸。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我看到一条消息说,你在这一问题上需要进一步的帮助。  您能帮助我了解您还需要哪些帮助吗?  我支持电流监控器、我不知道适合您情况的 TI 设计。  但是、如果您需要建议使用 MOSFET 来切断电流、并使用栅极驱动器来关闭控制 FET、 我可以将此请求转发给其中一个产品线的代表、这些产品线可能能够在您的截止控制电路的其他阶段为您提供更好的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    感谢您提供相关信息。

    请检查 INA290电流感应放大器、根据数据表、其共模电压范围高达120V。  您能否确认相同。

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我特别没有提到该器件、因为您在原始帖子(0V)中提到的共模限制较低。  相对于共模而言、较低的线性工作范围始于电源电压、如果电源电压如此低、则电压可低至2.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    好的、明白了。 请使用外部运算放大器建议如何实现此功能。

    谢谢

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    如果检测到高侧分流电阻器、通常分立式运算放大器将采用差分放大器的形式。  分流器上产生的小电压很少足以将器件推入压摆状态、因此通常应考虑小信号上升/下降时间。  封套计算的背面是  

    fc = GBW/GCL、  TR =~ 0.35/fc

    因此、所需的 GBW =~0.35 * GCL/TR

    例如、如果差分放大器噪声增益为100且您需要3.5us 的上升时间、则需要10MHz GBW 运算放大器。  因此、为了更加有用、我们需要了解有关电路的更多详细信息、例如分流电阻、所需的输出电压、可为运算放大器供电的电压电源、并确认这是高侧监控。   

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    为了遵循 Scott 的解释、我们需要了解应用的详细信息、例如电源电压、分流电阻、应用是否需要高侧或低侧电流测量等

    例如、如果是使用+/-15V 电源使用10m Ω 电阻器进行的高侧测量、则可以直接使用输入共模电压为+/-275V 的 INA149 -请参阅下文。

    在相同条件下、但分流电阻为100uohm 时、您可以使用增益为100的 OPA192 (如 Scott 所述为10MHz)-请参阅下面的。

    您也可以使用(GBW>10MHz)运算放大器和四个精密电阻器来代替 INA149来制作自己的差分放大器。

    总之、如果您需要进一步的帮助、我们需要了解上述应用的更多详细信息。

    e2e.ti.com/.../Sandeep-INA149.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marek 和 Scott

    感谢您提供详细信息。

    我在这里简要地介绍了设计要求、并提供了实现这一点的原理图。 但我需要减少组件数量并改进测量 accuracye2e.ti.com/.../Current_5F00_Sense.docx 、因此设计尚未最终确定。 但成本也存在另一个限制、不需要任何昂贵的设计。

    请提供建议、并告知我任何其他详细信息。

    谢谢

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    看起来您使用的是5V 电源、这是一种 Vref 为1.5V 的低侧测量。

    高精度低成本选项是使用 OPA325或 OPA377、但您的电路太慢、因为1k||100nF 感应长时间常数 tc 为100us -请参阅下面的内容。

    为了使 Vout 在几 us 内稳定、您必须将 R5和 C1降低10倍、从而使 tc 为1us -请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Marek

    感谢您的观看。 请与我分享仿真文件、以模拟更多案例。

    谢谢

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    随附的 OPA325电池应用仿真文件可供您索取。

    e2e.ti.com/.../Sandeep-OPA325.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Marek

    感谢您分享信息。

    Sandeep