This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825A:最大占空比

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825A, UC1825, UC1823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944417/uc1825a-max-duty-cycle

器件型号:UC1825A
主题中讨论的其他器件: UC1825UC1823

对于最大占空比为50%的器件、我们是否有一个与数据表图3相当的图表?

如果没有、我们是否有一个公式可以使用它来正确地组合任何延迟和放电时间、以产生 UC1825A 的最大占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UC1825A 两个输出被交替控制、每个输出具有接近50%的占空比、两个输出共同具有接近100%的占空比。 因此、在相同的设置中、图3可用于 UC1823、而对于 UC1825、图3用于两个输出一起、每个输出为该输出的一半。

    UC1823两个输出正同相运行、以实现接近100%的占空比。