This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ35100:EOS 模式参数

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943526/ccs-bq35100-eos-mode-parameters

器件型号:BQ35100

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想使用 EOS 模式、但我迷路了。 请参阅我的 BQ35100 parameters.e2e.ti.com/.../EOS_5F00_Mode_5F00_Parameters.gg.csv

我尝试在这种情况下获得很好的采集结果:

步骤1:在1小时内 Iload = 0.054A

步骤2:20秒内 Iload = 0.222A

步骤3:30分钟内 Iload = 0.138A

返回到第1步、这是我的周期。

1.每次采集后,必须将针脚 GE 设置为低电平?

2、每次采集后、"SOH_Merity"位都处于活动状态。 我不明白什么? 如何将此位设为1?

3.电量监测类别中的"最大负载"值是多少?

4.我不知道 EOS SOH 平滑启动电压是否必须低于或高于我的电池端接电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    如果您在两个步骤之间暂停、最好将 GE 置于低电平以节省功耗。

    有关 SOH_Merit 的更多信息、我将查看此主题:e2e.ti.com/.../833628

    您可以查看 TRM 中的第11.13节、了解如何使用最大负载。 它用于确定电池的寿命结束。

    它必须高于电池端接电压、否则它对监测算法不有用。 更多信息、请参阅 TRM 的第5.3.3节。

    TRM: www.ti.com/.../sluubh1c.pdf

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是"暂停"? 它是 Iload = 0A、最短时间是多少? 或者我可以尝试 ILOAD = 0.054A 并持续10秒吗?

    当我的 GE 引脚变为1时,我的消耗量必须为0.054A,几秒钟后,我开始测量,消耗量达到0.138A?
    或者、当消耗量为0.138A 且立即启动电量监测计时、我是否将 GE 引脚设置为1?

    因为在这两种情况下、我都有 SOH_Merit 标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的数据: e2e.ti.com/.../test_5F00_eosm.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    如果在正常放电之外有一个学习脉冲也可用于监测、则在 EOS 模式下的所有放电期间、监测计不需要记录。 在其中一个脉冲(理想情况下最大的脉冲)期间、应启用监测计、以便仅捕获单个脉冲以计算电池的电阻值。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、那么当我的耗电量已经为0.138A 时、我开始测量、例如在30秒结束时停止测量? 或者当我有0.005A 电流时开始,我等待0.138A,然后我停止测量仪表?

    您的脉冲的定义是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    在进行任何大型放电之前应打开监测计、然后在之后关闭监测计、我将在 TRM 中查看第5.3节、其中讨论了整个过程。

    脉冲必须导致电池电压下降100mV、监测计才能获得准确的读数。 脉冲的定义类似于 TRM 第6.1节中的图、即在脉冲之前开始测量、并在脉冲停止后结束。

    此致、

    Wyatt Keller