This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944023/lm5170-q1

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

我使用 LM5170DESIGN-CALC 来了解评估板的板载外部电压环路。

1) 对于降压模式下的14.34V LV 侧电压(电路图显示 VSET=14.34VDC)、使用  LM5170DESIGN-CALC 实现的计算值如下:

  Rcomp:2.457K、Ccomp:35.02nF、CHF:1.296nF、用于交叉频率:1kHz。 我认为电路中使用的 RFB_TOP=26.7K 和 RFB_Bottom=4.42K。

  但是、评估板电路图中的组件值与计算得出的值大相径庭。

2) 2)在降压模式的补偿电路中、如 LM5170DESIGN-CALC 所示、顶部反馈电阻与 Vhv 相连、我认为 Vv 应该是 VLV。

请帮助我澄清我的疑问。

此致、

Siddheswar Sen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddheswar、

    感谢您指出计算器的错误。  是的、应交换两个反馈电路。  我通知我们的工程师对其进行更新。  目前他已不在办公室,这可能需要等到下周。

    关于计算出的补偿、您选择的交叉频率和目标相位裕度以及增益裕度也会影响值选择。  另请注意、所有计算器和仿真模型都可以帮助您在良好的起点进行设计、您始终需要通过实验来调整和微调设计以实现性能优化。  针对大约1kHz 的交叉频率和大约60deg 的相位裕度对 EVM 进行了测试和调整。  

    此外、请确保选择正确的相位数、正确的功率电感器和功率电容器值。  另请注意、修改了电流外观补偿以选择15nF、而不是 LM5170数据表中讨论的150nF。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi