This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 三相高压交流至低功耗5V 直流输出

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11302, UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943506/3-phase-high-voltage-ac-to-low-power-5v-dc-out

主题中讨论的其他器件:PMP11302、PMPUCC28881

1、具有带中性点的三相交流输入、其中每个相电压都来自85V-600Vacrms
需要5V/500mA 的输出

training.ti.com/.../Very_high_Voltage_bias_BK_13-Sept_complete.pdf
第22页显示了外部 FET 操作、但同样限于1200V、非常接近、因此无法使用

4.任何人在尺寸/尺寸受限的低功耗应用中都有经验? 有什么参考设计?
变压器是首选(密封应用)、尺寸和空间受限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也可以扩展到三相吗?   www.ti.com/.../slua721

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    我建议将培训 pdf 中显示的 PMP11302概念扩展到您的600V 交流输入。  
    单相或三相整流电压最终与中性点的峰值相同。  IF 相间整流。

    对于最高峰值整流电压、为什么不像 PMP 设计中那样使用额定值更高的共源共栅 MOSFET、例如800V 或900V、而不是650V。
    该概念与使用级联 MOSFET 来承受 UCC28881能够承受的输入电压差相同。
    还可以添加一个额外的堆叠式大容量来适应更高的峰值。  

    我建议您修改和修改 PMP11302以满足您的要求。

    此致、
    Ulrich

     。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,易于单相和零线使用。

    但是、如果我像这样使用的话? 输出直流将达到最大850Vdc?  
    优势在于、如果一个相位丢失/损坏、系统将继续运行。 您对此有何看法?  它将最大直流输出达到848Vdc? 即600*1.414

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    您的概念是正确的、但最大大容量电压可能更高、具体取决于600V 交流电源的容差和任何骤升。

    例如、240Vac 的正常交流线路通常具有+/-10%的容差、因此峰值电压= 240V*1.1*1.414 = 373Vpk。  
    但有时会考虑+30%的骤升(持续1秒)、因此峰值可能为240V*1.3*1.414=441Vpk。

    同样、如果预计有30%的骤升、则600Vac 电源的峰值可能为933Vpk、也可能为1103Vpk。  

    您的设计和组件选择应考虑输入线路上可能的最高峰值电压、包括输入浪涌时压敏电阻的钳位电平。

    此致、
    Ulrich

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    压敏电阻的选择是否合适?  系统中最大绝对值为600Vac。

    www.digikey.com/.../651267

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    读取压敏电阻的规格显示其设计最大值为385Vrms。  620v 是直流额定值、600V 交流电压会将其烧断。

    如果您不清楚这一区别、我认为该项目可能超出您当前的能力范围。  我建议您找一位当地专家来指导您。

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    这实际上是复制粘贴错误。

    我正在为此应用选择900V 压敏电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    我无法解决您为应用选择的任何组件的适用性问题。  前面、我提到了一些、但并非全部涉及高输入电压的注意事项、这些因素仍然适用。

    下面是 TI 提供的一个小型参考设计集合的链接、这些参考设计涉及宽交流输入、低直流输出设计。  

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?applid=120&vinmax=379.68,903.66&vinmin=71.87,104.86

    它们都不是您所需要的、但每个设计的某些元件可能会通知您自己的应用。  我建议您仔细阅读这些内容、以便更好地了解所涉及的问题。

    此致、
    Ulrich