This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80 PACK 引脚电压不不稳定、并且是一个持续波动的值。

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949079/bq40z80-pack-pin-voltage-is-not-unstable-and-is-a-continuously-fluctuating-value

主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

大家好、TI 专家

  请帮助我找出 BQ40Z80 封装引脚电压不稳定以及持续波动的原因?

 最近、我们的生产线上出现了这一情况。 校准后、有小牛肉 PCBA、哪个 Pack 引脚电压不稳定。  有时它检测到18000mV、有时它检测到18020mV、17970mV 甚至更多或更低。 。

 P+/P-之间的实际电压为18000mV。

  我不知道这是什么问题。 我的配置参数是否有问题? 或者 BQ40Z80本身的电压精度是否存在特定偏差? 如果精度存在偏差、您能不能

 帮助我定义偏差的近似范围?

  我已附上我的电量监测计配置 gg 文件。  

 此外、以下是我们的日志数据和图片。

  

e2e.ti.com/.../IP1086_2D00_PACK_2D00_VOLTAGE.log

e2e.ti.com/.../IP1086_2D00_MH1_2D00_40z80_2D00_2064_2D00_1bei_2D00_2mR_2D00_R02_2D00_2020_2D00_7_2D00_4.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我 的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 专家

      是否有任何新答复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chalice、

    我们正在研究这一点、了解我们不会在周末回复。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chalice、

    此问题是否仅存在于监测计读数中? 在查看电池组波形时、您是否看到了变化?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nick

      我们之前测试了电池组输出端的电压、它是一个恒定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3173.bq40z80.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chalice、

    您可以尝试将 C16增大到.1uF 或1uF、并确保其尽可能靠近 IC。

    当您测量到电池组电压时、是否直接在 PCB 上的电池组引脚上?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    C16已经接近 IC 和 GND、感谢您的建议。 我将尝试0.1uF 或1uF。 我将告诉您是否有任何有用的信息。