This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:影响无线电接收的无法预测的启动问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937979/tps82130-unpredicable-startup-issue-affecting-radio-reception

器件型号:TPS82130

大家好、我设计了一个采用 TPS82130的 PCB。 我们需要一个小型稳压器、以便能够处理5-12V 输入并在更高的电流(通常小于100mA、但可能高达2A)下提供4.5V 输出。 我的问题是、在本设计中、我使用 TPS82130获取电池输入(12V 锂聚合物)并调节至4.5V、然后使用小型线性稳压器将处理器和无线电的电压从4.5调节至3.3V。 在大多数应用电源的情况下、一切正常、但有时对讲机的信号指示器(数据包传输速率)显示接收性能会下降。 我已限定了电源线的范围、并且在 PDR 降级的情况下、它的调节与正常运行没有任何区别。 我通常只需关闭电源、然后重新打开电源、就可以了。 有时、它需要几个周期、有时它第一次启动就很好了。 我想了解您是否遇到过这种行为、以及可能的根本原因是什么? 在这种情况下、我们不是在4.5V 总线上运行大电流、而是希望能够在我们需要时运行。 因此、根据数据表、我假设它在省电模式下运行。 根据数据表、使用与默认3.3nF 不同的 SS 电容值是否可以解决这一问题?  输入电容为10uF、输出为33uF。 我希望在其他设计中使用此稳压器、因为其性能和尺寸无懈可击(尺寸是我们最重要的因素)。 我只是想了解我可能能够研究哪些内容来诊断此问题。 控制器 PCB 的总尺寸为0.708"x1.15"、无线电背包的总尺寸为0.708x.900"。 无线电仅是2.4GHz 频带上的接收器、从技术上讲、它是 Lumen Radio 用于无线 DMX 的 CRMXchip 接收器。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     只需确认问题是省电模式、您是否可以在 TPS82130的输出端添加一个电阻器、使其始终处于加载状态且不会进入省电模式?

    在这种情况下检查无线电性能。

    这是什么应用?

    此致

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     只需检查一下您是否能够尝试这个。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我对迟迟不作出答复表示歉意。 在这里度过了一个漫长的周末。 我正在完成一个今天到期的项目、因此我将在明天尝试一些测试。   

    此 PCB 的应用是用于电视和电影道具的小型高功率控制器。  我们通常必须混合12V LED 带和5V dotstar (APA102) LED、dotstars 需要大量电能、而小型线性稳压器无法处理来自12V 的电流、这意味着我们需要添加一个大型 DCDC 转换器。 因此、当我们设计这款定制控制器时、我们需要一个紧凑的解决方案、该解决方案将成为 PCB 的一个组成部分、能够处理我们不需要5V 电源提供高电流的情况、以及我们想要运行更多的 dotstar LED 灯串的情况 (或其他5V 高功率 LED)。  我们还希望能够使用各种电池电压、并且该稳压 器基本上可以进入线性稳压模式以降低电池电压、这一事实使其成为理想的选择。  它在高电流应力测试方面表现出色, 但我并不总是使用 CRMX 接收器、当它降低接收质量时、它似乎是间歇性的、因此我将尝试确认它是否仅在低电流下、或者在不使用电源时、它是否看起来像在更高电流下一样 保存模式。

    感谢你能抽出时间

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Darren 深入了解您的应用。 请告诉我们您在使用接收器时发现的内容。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    抱歉。 我本来应该做一些测试、但最后期限有了一些变化、不得不专注于项目(行业的危害)。  我仍然需要找到解决方案、但我没有机会进行所要求的测试。

     

    谢谢你

     

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    没关系、请告诉我们您在测试过程中发现的内容。

    此致