大家好、我设计了一个采用 TPS82130的 PCB。 我们需要一个小型稳压器、以便能够处理5-12V 输入并在更高的电流(通常小于100mA、但可能高达2A)下提供4.5V 输出。 我的问题是、在本设计中、我使用 TPS82130获取电池输入(12V 锂聚合物)并调节至4.5V、然后使用小型线性稳压器将处理器和无线电的电压从4.5调节至3.3V。 在大多数应用电源的情况下、一切正常、但有时对讲机的信号指示器(数据包传输速率)显示接收性能会下降。 我已限定了电源线的范围、并且在 PDR 降级的情况下、它的调节与正常运行没有任何区别。 我通常只需关闭电源、然后重新打开电源、就可以了。 有时、它需要几个周期、有时它第一次启动就很好了。 我想了解您是否遇到过这种行为、以及可能的根本原因是什么? 在这种情况下、我们不是在4.5V 总线上运行大电流、而是希望能够在我们需要时运行。 因此、根据数据表、我假设它在省电模式下运行。 根据数据表、使用与默认3.3nF 不同的 SS 电容值是否可以解决这一问题? 输入电容为10uF、输出为33uF。 我希望在其他设计中使用此稳压器、因为其性能和尺寸无懈可击(尺寸是我们最重要的因素)。 我只是想了解我可能能够研究哪些内容来诊断此问题。 控制器 PCB 的总尺寸为0.708"x1.15"、无线电背包的总尺寸为0.708x.900"。 无线电仅是2.4GHz 频带上的接收器、从技术上讲、它是 Lumen Radio 用于无线 DMX 的 CRMXchip 接收器。
感谢你能抽出时间。