请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27402 您好、支持团队
由于 LM27402是电压模式控制、这意味着电流感测仅用于保护
我的问题是,如果 没有使用 C++和 C1,我可以直接连接到 GND 吗? 有副作用吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
红色、
根据数据表、电流感应仅用于过流和短路保护。 建议使用这些引脚来启用保护特性。 电流限制不会在内部设置为任何默认值、因此、如果在启动期间或正常运行期间出现电涌、则不会为 IC 提供保护。
根据内部方框图、来自 VIN 的10uA 电流源驱动 CS-引脚。 只要 CS+:CS-比较器不跳闸、就应禁用过流和短路保护功能。 一个电阻器(假设为10kohm) 在将 CS-引脚接地的同时、可以使 CS+和 CS-之间的差分电压保持足够负的 CS+接地、这样可以正常工作-请确保不超过这些引脚上的额定电压以及表6.1中的数据表中提到的差分电压范围。 此建议仅基于预期的内部操作和基本的 SPICE 仿真-由于不建议使用 CS 引脚、因此未在 IC 运行的所有方面对其进行测试和验证。 您需要在评估板上进行全面测试、以确保此操作符合您的应用的预期。
另一个问题是、您为什么考虑不使用电流感应方案? 您打算在什么范围运行您的应用? 也许 、不同的 IC 可能更适合您的需求。 请告诉我们。
此致、
模块